This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:DACA_OUT 引脚没有 3V

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C, SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1596339/tms320f280039c-daca_out-pin-does-not-have-3-3v

器件型号: TMS320F280039C
Thread 中讨论的其他器件: SysConfigC2000WARE

您好:

我正在尝试在 DACA_OUT 引脚上输出 3、3V 的电压。

我使用 TMS320F280039C SPM 64 引脚 IC

DACA_OUT 位于引脚 15 上

我正在使用 Code Composer Studio v20 和内置 SysConfig 工具。

我添加了 TRM 和 SysConfig 工具的屏幕截图 ccsv20_trm_f280039c.png

如何配置才能处理 3、3V 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roman,

    您可以  通过从以下位置在 CCS 中导入来使用 C2000 Ware 示例 1: C:\ti\c2000\C2000Ware_6_00_00\driverlib\f28003x\examples\DAC\ccs

    示例工程 SysConfig 将为您显示满足您的需求所需的确切配置。 此外、请注意、如果选择 VDAC 引脚作为基准、则需要将 3.3V 连接到 VDAC 引脚。 您可以在示例的.c 文件中阅读说明。

    此致、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDAC 是否是外部基准电压? 64 引脚 F280039C 的引脚 8 上是否有 VDAC?

    VREFHi(引脚 16) 设置为 1165V。VDAC 未连接。

    因此、如果我使用 VDAC、DACA_OUT 引脚 (15) 上的电压为 0V。 这是我理解的。

    采用这种配置时、输出电压是否可以超过 1165 V? 或者 VREFHI 是否为最大限值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、VDAC 是外部基准。

    是的、这是 64 引脚器件上的 PIN8、您需要将外部 3.3V 连接到该引脚才能在 DAC 上获得最大 3.3V 的电压。

    VREFHi 是以 ADC 模块而非 DAC 为基准。 VREFHi 最大限制为 3.3V。 您可以参考数据表。

    此致、

    Sumit