This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:最小死区时间?

Guru**** 2988520 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1592103/tmdxiddk379d-minimum-deadtime

器件型号: TMDXIDDK379D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

对于此开发电机控制板、建议的最小死区时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    您能否提供有关您的问题的更多详细信息?

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还需要哪些详细信息? 我 想知道 TI TMDXIDDK379D 开发电机控制器的建议死区时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于此设置、您可以参考 MCSDK 中发布的代码。 安装后、您可以在 CCS 中导入参考代码: C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor Control_SDK_5_02_00_00\solutions 中

    我看到它的 200 滴滴答/计数根据 refernee 代码:

    此致、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumit、

    找不到此文件。  200 个计数不足以计算死区时间。 您能告诉我 使用的 SYSCLK 频率和 PWM 时钟分频器 (HSPCLKDIV 和 CLKDIV) 吗?

    谢谢

    Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumit、

    找不到此文件。  200 个计数不足以计算死区时间。 您能告诉我  使用的 SYSCLK 频率和 PWM 时钟分频器 (HSPCLKDIV 和 CLKDIV) 吗?

    谢谢

    Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其 EPWMCLK 为 100MHz、因此等于 200/MCLK 100MHz = 2 微秒。

    此致、

    Sumit