This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-CCS-EVM:最新版本的 SOM 无法从 controlSUITE 导入例程。

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1597979/f29h85x-som-evm-the-latest-version-of-ccs-cannot-import-routines-from-controlsuite

器件型号: F29H85X-EVM-EVM SOM
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE、 C2000WARE

在最新版本的 CCS 中从 controlSUITE 导入例程时、会显示以下提示:“导入工程时遇到的问题:工程“HVACI_sensored"的“的导的导入失败,因为无法解释其元数据 — 请联系支持人员“、导入失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有关 F29H85 器件的最新器件支持情况、请参阅 C2000Ware。 请注意、controlSUITE 已弃用、不再进行维护。  Ware_Motor Control_SDK 中也提供了与 HVAC 相关的最新参考设计和系统解决方案。  

    此致、

    Ozino