This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:POR 和 XRS MRESC 对于应用可用性

Guru**** 2874230 points

Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1595278/f28m35h52c-por-and-xrs-mresc-availability-to-the-application

部件号: F28M35H52C

我参阅的 F28377S POR 和 XRS MRESC 位可通过 CPU 引导状态位供应用使用。 F28M35H52C 应用是否不提供此信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅技术参考手册中的“BootROM"一“一章。

    6.5.12 应用程序 RAM 中的 M-Boot ROM 引导状态和以下各节重点介绍了存储的 Bootrom 状态信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Prarthan Bhatt 。

    感谢您的回答。

    我 在 6.5.12 下面看到了引导状态的内容(图 6-14)、但未列出 POR 和 XRS MRESC 位、或者至少不能识别它们。

    您能否确认这些位是否通过 M-Boot ROM 引导状态供应用程序代码使用或以任何其他方式提供?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我没有看到 POR 和 XRSn 复位原因在 BootROM 状态中不可用。 由于 BootROM 会清除 RESC 状态这些不可用于应用程序、可以实现的一点是、如果 POR 域或 XRSn 域上有寄存器、您只能在寄存器/存储器中写入一些模式并读回、以查看是否触发了 POR 或 XRSn。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为无法在 MRESC 上设置位。  我无法做到这一点(通过代码或调试器)、 表 1-61 (SPRUH22I) 并未提及这一点、尽管它提到了清除 MRESC 位的效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为无法在 MRESC
    上设置位

    我想有一些困惑,我不是要求你写 MRESC 寄存器。 无法设置寄存器中的位、只能通过向位写入 0 来清除 MRESC 寄存器。 我要求您检查任何其他未使用的位置、这些位置可以保留这些重置的数据。

    您正尝试通过此实现什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望应用能够在发生意外复位时报告原因。 更具体地说、我在进行跳频是为了区分 POR 和由发出 ARSn/XRSn 引起的复位、以调试我们遇到的问题、因为我们怀疑我们遇到了硬件问题(定制电路板)。

    到目前为止、我们已经从这次调查开始、但我仍然想知道是否有更多关于 MRESC 或其他设施可以如何帮助解决这一问题的信息。