This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SK:完全满意!!!!!!

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1597900/tms320f28p650sk-totally-pissed-off

器件型号: TMS320F28P650SK

我们的系统使用 CCS 20.3.0 运行 Mac 10.15.7 Catalina。 您最近的内容更新现已将 CCS 更新为 20.4.0 版。  

安装更新后、我运行了 CCS 20.4.0 并收到一条消息:您无法运行此版本、需要使用 OS 11.0 或更高版本。 WTF!!!!  然后我运行 CCS 20.3.0、得到相同的***。  

在 CCS 20.3.0 中、我们在汇编器中所做的所有工作现在都不能运行。 我们的产品现在因为您的更新而停止。  

我们现在应该做什么? 重新设计我们的产品、以使用 MIPS 芯片而不是 C2000 芯片。

太棒了!!!

彼得

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    很抱歉更新后的糟糕体验。

    我们的系统运行的是 Mac 10.15.7 Catalina

    请注意、这是 macOS 的较旧版本、CCS 20.3 不正式支持。 macOS 13(文图拉)是支持的较旧版本:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs_20.3.0/ccs_overview.html#macos

    我收到一条消息:您无法运行此版本、您需要 OS 11.0 或更高版本

    这一信息也具有误导性。 我很好奇这个消息的来源。 如果您能提供一个有用的屏幕截图、

    无论如何、我强烈建议在受支持的 macOS 版本上使用 CCS 20.3。 我实际上还鼓励使用 CCS 20.4.0。 它有一些重要的修复/增强功能。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此消息也具有误导性。 我很好奇这条消息来自哪里。

    工程人员查看了这方面的内容、并能够确认该消息实际上是针对 CCS 20.x 所基于的 Theia IDE 框架发送的。 Theia IDE 框架已在 CCS 20.4.0 中更新至版本 1.64、似乎该版本至少需要 macOS 11。

    如果您确实希望将 CCS 20.3.0 与 Catalina 搭配使用、则需要重新安装(并忽略/禁用 20.4.0 的更新)。  

    再次,我们强烈建议您使用一个官方支持的 macOS 版本,尤其是 20.4.0 版本确实有很多重要的修复。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 macOS 支持策略的背景知识。

    当我们进行 CCS 的主要新版本时、我们将正式支持当前 macOS 版本和 2 个之前的版本。  这意味着我们将在这些平台上进行测试。  例如 CCSv20.0.0 官方支持 macOS 15 (Sequoia)、14 (Sonoma) 和 13 (Ventura)。

    对于后续更新 (20.x),我们将添加对新 macOS 版本的支持,但不会删除支持。 例如 CCSv20.4.0 正式支持 macOS 26 (Tahoe)、15 (Sequoia)、14 (Sonoma) 和 13 (Ventura)。  明年中旬推出 CCS 的下一个主要版本 (CCSv21.0.0) 时、将会丢弃 macOS 13 (Ventura)。

    CCS 可能可以在较旧版本上运行、但我们不会对其进行任何测试。  在本例中、CCSv20.3.0 为您在 Catalina 上工作。  然而,正如 KI 提到的 20.4 包含 Theia IDE 框架的更新,该更新明确检查非常旧的 macOS 版本,并且不会运行。 很遗憾、安装该更新会中断 Mac 上的 CCS。

    当检测到不支持的版本时、我们应该在安装程序中设置一个更强的警告。  在这种特定情况下、我们应该阻止更新安装程序运行。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好、Steve。 感谢您的信息。 Peter 是我们公司的首席执行官、因此我们必须等待、看看他的决定。 我从未见过他这么生气。 他要么继续使用 C28x 芯片进行开发、要么转向 MIPS 芯片。 有一个伟大的圣诞节和新年。 Steve。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter 和 Steve:

    我叫 Ricky、是 Code Composer Studio 的项目经理。

    首先、我想向您深表歉意、我们最近的 CCS v20.4.0 更新阻止了您的开发;这并不是我们的初衷、我们非常重视这种情况、并立即展开了调查。 另外、感谢您提供最新情况和报告原始问题;如果没有您的报告、我们将无法了解该问题。

    根据调查、我们采取了以下措施、并建议采取以下解决方法:

    • 行动 #1:我们将在 CCS 安装程序中添加一个 MacOS 版本检查、它会阻止更新在低于 MacOS v11 的版本上运行。 这将在我们的下一个 CCS 版本中上线。
    • 权变措施 #1:重新安装 CCS v20.3.0、只需忽略 CCS v20.4.0 内核 IDE 更新。 这将允许您继续在 MacOS v10.15 环境上进行开发。 您应该能够以这种方式继续以前的汇编器工作。
    • 权变措施 #2:如果可能,请将您的 MacOS 环境更新为 v11 或更高版本。 由于 Apple 不再正式支持 v10.15、因此 除了使用 CCS 之外、采取此操作还有好处。 话虽如此,可能有理由,你需要留在这个版本,所以完全可以理解,如果是这样的情况下,在我的最后。

    最后、正如 Steve 所指出的、现在由您决定公司下一步要做什么。 无论是哪种方式、我在此聆听任何其他反馈、或者回答任何其他问题(如果您有)。

    谢谢你,祝你快乐!

    Ricky