This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02013:过流警报

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1595749/tidm-02013-overcurrent-alarm

器件型号: TIDM-02013

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我们将使用您的参考设计 TIDM-02013 原理图编号 ( PMP22650E2 (001)_Sch) 和面临的问题显示连接器引脚号 72 处有 532 警报、信号名称为 TTPLPFC_FAULTn 已附加图像以供您参考。 请帮助我们解决此问题 。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    这位专家目前到下周都不在办公室。 请预计响应会延迟。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    我看不到任何图像。 请重新连接。

    谢谢

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth:

    感谢您的答复。

    我向客户分享了这篇文章、请他继续与您讨论。 他将在稍后分享图像。

    此致、

    Danilo