This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:RTOS 选择

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1599731/ccstudio-theia-rtos-selection

部件号:CCSTUDIO-THEIA
Thread 中讨论的其他器件: TMS320F28377SC2000WARE

哪个 RTOS (TI-RTOS、FreeRTOS 等...) 我是否应该选择在未来由 TI 提供支持的新开发。  我的项目使用了 TMS320F28377S 并涉及 Simulink 生成的代码。  如何将 RTOS 与 CCS-THEIA 集成?

 

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valeriy:

    我们支持适用于 C2000 第 3 代器件(包括 F2837x)的 FreeRTOS、建议将其用于您的工程。 要开始使用、请查看中的示例 C2000Ware\kernel\freertos\Demo\C2000_F2837xS C28x_CCS。 我们不保证对 TI-RTOS 的支持。 MATLAB 将提供 Simulink 支持。

    支持 CCS 20+(CCS Theia)、不需要进行其他更改。 CCS 20+支持其他功能、例如适用于 FreeRTOS 的运行时对象查看器。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Arnav