This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:关于 TMS320F28377D 的 EMIF 设置中的 EM1DQM

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1599522/tms320f28377d-about-em1dqm-in-emif-setting-of-tms320f28377d

器件型号: TMS320F28377D

现在、我正在考虑使用 TMS320F28377D、并有以下问题:

我将使用 EMIF1 作为与外部异步 16 位存储器的接口。

我不会特别使用 EM1DQM 信号。
有问题吗?

在哪些情况下需要 EM1DQM 信号?

如果我不需要使用 EM1DQM 信号、我是否可以将其保留为 GPIO 并保持未连接状态、而不在 GPIO 多路复用器设置中为 EM1DQM 分配函数?

或者、即使我不会使用 EM1DQM 信号、是否仍需要在 GPIO 多路复用器设置中将其设置为 EM1DQM?
在这种情况下、应如何处理 EM1DQM 引脚?
(具体来说,我是否应该将 GPIO88 的多路复用器设置为 0:GPIO 还是 3:EM1DQM0?
此外、我计划将 GPIO89-91 用于其他 GPIO 功能或 SCI。 这会是个问题吗?)

此致、

T. Mori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takayuki-San、

    C2000 可寻址 16 位、并且与 16 位存储器连接、因此无需使用 DQM 信号、请参阅以下注意事项: 16 位存储器不需要动态控制字节使能信号、因为 C28x 可寻址 16 位字。 对于 16 位存储器、存储器字节使能信号可以连接至低电平(永久启用)。 如果不使用 16 位写入和读取、则 32 位存储器的字节使能信号也可以连接至低电平。

    只有在连接存储器器件时、才需要使用 DQM、因为在该器件上、您需要选择除可寻址大小之外的特定字节大小。 您可以将信号用作通用 IO 用于任何其他目的、并且不会出现问题

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    感谢您的答复!

    我知道 16 位存储器访问不需要使用 DQM、

    并且可以为其他功能(例如 GPIO)设置引脚。

    此致、

    T. Mori