This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:捕获示例未按预期运行

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1598283/tms320f28379d-capture-example-is-not-working-as-per-expectation

部件号: TMS320F28379D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

尊敬的先生/女士:

当我 使用下面的捕获示例时、

C:\ti\c2000\C2000Ware_6_00_01_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\ECAP

我正在使用 ewxample eCAP_ex2_capture_pwm 来测量 50Hz 的线路频率。 为了引脚 GPIO16、我已经给出了线路频率 50Hz 脉冲 波形。 所以我应该在每个上升沿都中断。

但我在每个交替的上升沿都收到 cap 中断。

为什么会这样呢?

谢谢。此致、

Prashant Gugle

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant、

    您能否确认是否在每个上升沿而不是上升沿/下降沿/上升沿/下降沿/下降沿生成 CEVT1/2/3/4 事件。 如果您将捕获事件更改为上升、上升、上升、上升、然后您将在每个上升沿获得中断。

    另一点需要注意的是、如果 ISR 的执行时间较长、并且在 ISR 执行时发生了另一个上升事件。  

    您还可以验证 ECEINT 寄存器是否配置为启用每个捕获事件的中断。

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ma Ryan、

    当我从  CEVT1/2/3/4 进入 CEVENT 2 时 ,我在第一次上升时中断,  这解决了我的问题。

    感谢您的答复。

    谢谢。此致、

    Prashant Gugle