This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-F29H85EVM-EVM SOM:无法在闪存上调试

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: XDS110ISO-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1600010/f29h85x-som-evm-can-not-debug-on-flash

器件型号: F29H85X-EVM-EVM SOM
主题中讨论的其他器件: XDS110ISO-EVM

您好:

我将 F29H85X SOM EVM 与 XDS110ISO-EVM 和 CCS 20 配合使用。

对于通过 RAM 运行的代码、没有问题。 但是、如果是为闪存构建、此错误似乎用于调试。 如何解决这个问题?

image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好像您正在尝试为 多核示例编程闪存。

    示例顶部有一些说明、供用户尝试运行多核闪存示例、我建议参考这些说明。

    您是否使用示例说明中提到的闪存设置将闪存存储体模式切换到 2?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    只是这个描述,没有更多的:

    “注意:由于 CPU2 没有闪存访问权限、因此 CPU2 应用程序代码被加载到 CPU1 的闪存中、而 CPU1 应用程序将该闪存复制到 CPU2 RAM 中。  CPU3 应用程序代码被加载到其闪存 BANKMODE2 中的闪存 (FRI-2) 中。“

    我无法理解它的缺失/错误之处。  我可以在不使用闪存组 2 的情况下在闪存中调试非多核工程。 但我在使用多核时收到这个错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了这篇文章: F29H85x 闪存插件使用说明