This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:F280049 是否支持 ADC 重叠?

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1595768/tms320f280049-does-f280049-support-adc-overlap

器件型号: TMS320F280049

尊敬的团队:

F28035 支持 ADC 重叠、但 F280049 没有该模式、是什么导致了这种变化?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    F280049 和 F28035 使用不同的 ADC 包装器、并且 F280049 设计中不提供此功能。  客户是否正在进行从 F28035 到 F280049 的迁移?  如果是这样、他们可以在软件中仿真此结果:在第一次采样转换结束时、传输 ADCRESULTS 寄存器中的另一个 RAM 存储器内容、当第二次转换开始时、触发 CPU 读取到 RAM 存储器、其中第一个样本 waw 写入到该存储器。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    我在该主题上没有看到任何回复、因此将其标记为已关闭。  如果您对此主题仍有疑问或疑虑、请将其发布在论坛中。

    谢谢、

    Joseph