This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:F28P650DK9NMRR 的温度问题

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1593463/tms320f28p650dk-temperature-issue-with-f28p650dk9nmrr

器件型号: TMS320F28P650DK

尊敬的 Champs:

我的客户的 MCU 出现散热问题。 1.5 小时后确实会变热(结温~120oC、封装温度~90oC)。

更多详细信息:

  1. 使用的器件型号和封装类型是什么? 器件型号:F28P650DK9NMRR
  1. 正在运行多少个处理器、例如 CLA、CPU1 CPU2 和锁步功能?  CPU1 + CPU2 并行运行
  2. 什么是时钟设置、特别是 SYSCLK?  器件是否以最大 200MHz SYSCLK 运行? 200MHz
  3. 在应用中是启用还是禁用 VREG?  启用内部 Vcore
  4. 应用中运行哪些外设? CLB、GPIO、ePWM、ADC、SPI、 DMA、UART、CMPSS、EPWMXBAR、INPUTXBAR、 OUTPUTXBAR
  5. 是否有主动切换、IO 切换、ePWM 引脚切换的器件外设 IO?  三相 EPWM 开关、20kHz

遗憾的是、他们无法在其定制电路板上测量 3.3V 和 1.2V。 但是、5V 电源的总功耗约为 460mA 或 2.3W。

请帮助我们解决此问题。

此致、

Kien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kien:

    电路板的布局如何?  F28P65x 器件是否远离其他有源元件、例如消耗 2.3W 的 5V LDO?  在 200MHz 频率和所有模块运行下、F28P65x 的最大 TJ 为 150°C 时的最大功耗约为 0.65W。  F28P65x 的 3.3V/1.2V 电源的 5V LDO 能否提升整个系统的温度?

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kien:

    尚未看到此帖子的更新、因此标记它暂时关闭。  如果仍有问题、请将其发布在论坛中。

    此致、

    Joseph