This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:F28388D 外部振荡器 ppm 容差

Guru**** 2867110 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1600610/tms320f28388d-f28388d-external-oscillator-ppm-tolerance

器件型号: TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28388D

您好、先生、

在评估板 (TMDSCNCD28388D) 中、25MHz 振荡器具有+–10ppm 的值。
在数据表的“频率、X1、来自外部振荡器“最大 25MHz 中。是否可以使用+–20 或+–25ppm 的 25MHz 时钟。这是否会导致任何问题?

提前感谢
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我很抱歉,因为该专家目前因美国的假期而离职。 假期结束后、请等待回复。

    此致、

    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Semih:

    X1 时钟源的 PPM 将直接转换为系统时钟 (SYSCLK) 的 PPM。  如果您的 F28388D 应用不要求 PPM 高于+–20 或+–25(或取决于所选 X1 时钟源的 PPM)、那么它应该没有问题。

    此致、

    Joseph