This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:了解 F28P650DK 的 ECC/ECDSA 库

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1592780/tms320f28p650dk-inquiry-about-ecc-ecdsa-library-for-f28p650dk

器件型号: TMS320F28P650DK

尊敬的专家:

他们正在为 F28P650DK 寻找 ECC/ECDSA 库。

请告诉我如何获取此库。

 

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已将此主题发送给目标专家、请在接下来的 1-2 天内回复。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我会等待你的答复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    请注意、ECDSA 库现已公开可用并可下载。 导航至 https://www.ti.com/tool/C2000WARE 并在“其他资源“下查找下载选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilabh、

    我找不到您提到的链接。

    请分享链接  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    dr-download.ti.com/.../C2000_ECC_Library_v1.00.00.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您在 TMS320F28P650 上共享的链接库是否可立即使用?

    请让我知道如何在 TMS320F28P650 上使用它

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Robin 文件等在包中可用,请参阅它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    C2000_ECC_Library_v1.00.00 中的 Docs 文件夹没有如下所示的指南文档。

    我仍然想知道是否可以在 F28P650 上使用该库。

    我需要您的详细帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、  

    对延迟深表歉意、

    根据我们开发团队的确认、尚未对 P65x 移植 EDDSA 库、当前实施是针对 f28386 器件的。

    我们计划在明年初进行这项工作。 预计日期为 2026 年 3 月