This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SK:适用于 P650 器件的 lwip FreeRTOS

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1600253/tms320f28p650sk-lwip-freertos-for-p650-device

器件型号: TMS320F28P650SK
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

尊敬的 C2000 专家:

我看到在 c2000ware 中有一个针对 F28388 器件的 lwip FreeRTOS 示例代码、是否仍然可以为 P65x 器件获取这些相关代码?

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您的查询

    lwip 适用于 c2000ware
    中的 F28388 器件的 FreeRTOS

    F28388 器件的 LwiP FreeRTOS 代码可用、因为该器件具有支持 lwip 网络堆栈的标准以太网 MAC 外设。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否仍有办法为 P65x 器件获取相关代码?

    在 P65x 器件上没有标准以太网外设、因此在 P65x 上移植该堆栈不会有任何用途。

    在 P65x 上、我们有 EtherCAT 外设、您可以在此处阅读有关 EtherCAT 的更多信息: www.astrodynetdi.com/.../ethernet-vs.-ethercat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nilabh、

    感谢您提供此信息。 圣诞节快乐,新年快乐。

    此致、

    插孔