This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:在现场设计具有自动调优功能的 VFD、无需外部计算机

Guru**** 2988470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1601454/c2000-gang-design-vfd-with-auto-tune-functionality-in-field-without-external-computer

器件型号:C2000-GANG

大家好!

a) 必须设计 VFD:

  最多一个 HP
  交流输入:220V 交流/50Hz  
  输出:220Vac 三相
  输出频率:5Hz - 400Hz(最大值)
  需要现场自动调谐功能、无需任何外部计算机

 

b) 例如,Delta electronics 使 VFD,您在其中按按钮进行自动调谐,它将自动调谐 VFD 无需连接外部计算机或设备。 它的自给自足 https://www.deltaww.com/en-US/products/AC-Motor-Drives/ALL/

 

c) 是否有任何解决方案、由您提供、其中包含编写的内部自动调优?
或者、我可以找到最接近的解决方案是什么?