This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:引导加载程序

Guru**** 2979490 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1592851/launchxl-f280039c-bootloader

器件型号: LAUNCHXL-F280039C

我目前正在为 LAUNCHXL-F280039C 板开发引导加载程序。 首先、我在闪存存储器中编写了一个定制引导加载程序、然后我在不同的闪存位置编写了应用程序代码。 该应用是一个简单的 LED 切换程序。 成功对引导加载程序和应用程序进行编程后、当我按下“RESET"(“(复(复位)按钮时、执行不会按预期跳转到应用程序起始地址;相反、它似乎指向引导加载程序起始地址。 可以有人帮助我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如何在闪存存储器中组织引导加载程序和应用程序?  器件配置用于哪种引导模式? 如果您使用默认的引导至闪存选项、则器件将分支到 0x80000。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于该主题已打开一个月、我将假定问题已解决并关闭该主题。

    此致、

    马特