This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:TMS320F280049C - EPWM3 和 EPWM4 同步

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1601606/tms320f280049c-tms320f280049c---epwm3-and-epwm4-synchronization

器件型号: TMS320F280049C

您好:

我使用 TMS320F280049C。
EPWM1(主器件)和 EPWM2(从器件)配置有 180 度相移、并使用内部同步链按预期运行。

现在、我需要配置 EPWM3 和 EPWM4 来驱动 H 桥。
所有四个开关都应以 50%的占空比运行(忽略死区时间)、EPWM3 为主器件、EPWM4 作为从器件、理想情况下具有定义的相移(例如 180 度)。

我的问题是是否可以在 EPWM3 和 EPWM4 之间实现类似的主从相移同步、同时保持 EPWM1-EPWM2 同步独立。

我知道 F280049C 有三组、每组有三个 ePWM 模块、EPWM3 和 EPWM4 属于不同的同步链。

使用 EXTSYNCIN(通过输入 XBAR)是否是这种情况下的建议方法或预期方法?

非常感谢。

此致、
Lazar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    由于专家目前因节假日而离职、因此预计会延迟回复。

    此致、
    Aj Favela.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lazar:

    无法将 ePWM3 同步到 ePWM4。

    您可以改用 ePWM4 作为主器件、ePWM5 作为从器件、或 ePWM7 作为主器件、ePWM8 作为从器件吗?

    [引述 userid=“679666" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1601606/tms320f280049c-tms320f280049c---epwm3-and-epwm4-synchronization

    我的问题是是否可以在 EPWM3 和 EPWM4 之间实现类似的主从相移同步、同时保持 EPWM1-EPWM2 同步独立。

    [/报价]

    通过使用 ePWM4/ePWM5 或 ePWM7/8、您可以在 ePWM1/2 之间实现这种独立同步。

    https://www.ti.com/lit/ug/sprui33h/sprui33h.pdf?ts = 1767021989025 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F#page=1892

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,瑞安!

    我使用 epwm1/epwm2 和 epwm4/epwm5 实现了两个独立的同步链。

    此致、

    Lazar