This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:调试器、晶体振荡器、引导模式选择

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1600210/tms320f28379d-debugger-crystal-oscillator-boot-mode-selection

部件号: TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU110-U

尊敬的专家:

我们希望就该问题向客户寻求帮助:

我使用进行控制板设计 TMS320F28379D-Q 1 个 直流/直流 转换器、 我能理解的大部分内容、但无法了解如何为调试器进行连接、我计划使用外部调试器 TMDSEMU110-U XDS11 0 JTAG 调试探针你可以帮助我了解如何建立连接
此处存在 TCK、TDI、TDO、TMS、TRST 引脚  
由于我计划使用外部调试器、因此是否仍必须使用隔离器 IC?

另一件事是如何为引导选项建立连接、我计划 在连接调试器时测试直流/直流转换器、但我希望控制器可以工作、即使我移除了调试器、这意味着从闪存引导

我是否必须将外部晶体振荡器连接到微控制器、您能为我的应用提出建议吗?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:

    请注意,由于节假日,专家目前已离职。 请在月底收到回复。

    此致、

    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请帮助我了解如何建立连接、
    此处存在 TCK、TDI、TDO、TMS、TRST 引脚 [/报价]

    我想参考 JTAG 建议的数据表、特别是第 6.9.7 节仿真/JTAG。

    由于我计划使用外部调试器、因此我仍然必须使用隔离器 IC 吗?

    您的具体设计和电路板将决定您是否需要 JTAG 隔离。 JTAG 调试探针和目标板是否具有 不同的 接地基准电压? JTAG 信号上是否可能出现电压尖峰、或者是否有任何原因需要保护目标板免受 JTAG 调试探针和主机 PC 的噪声影响? 如果这些问题的答案为“否“、则可能不需要 JTAG 隔离。

    另一件事是我应该如何为引导选项建立连接、我计划 在连接调试器时测试直流/直流转换器、但我希望控制器即使移除调试器也能工作、意味着从闪存引导

    有关引导选项的详细信息、请参阅 TRM:

    当器件独立运行时、您必须将 GPIO72 和 GPIO84 都拉高。 连接调试器时、必须为闪存引导配置仿真引导寄存器 (EMUBOOTCTRL)。

    我是否必须将外部晶体振荡器连接到微控制器、您能为我的应用提出建议吗?

    视情况而定。 基本操作完全不需要外部晶体、因为 C2000 器件有内部振荡器 (INTOSC1/2) 、但鉴于 内部振荡器的 频率稳定性比外部振荡器更低、所以高精度通信需要外部晶体。

    请参阅  数据表中的第 6.9.3.5 节“内部振荡器“:

    此致、

    马特

    [/quote]