This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:错误 151@ 0x0

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1600276/launchxl-f28379d-error-151-0x0

器件型号: LAUNCHXL-F28379D

我使用提到的 DSP、这是第 5 个、自过去大约 1.5 年的时间以来出现了以下错误。 每次出现此错误后、DSP 停止工作、我必须使用新的 DSP。 然后新的一个工作了一段时间(3-4 个月),然后突然有一天再次相同的错误和 DSP 停止工作。 请帮助我调试此错误。 请尽快回复。 Progress_seminar_SEM_I_2024_25_2021ESZ8672-10.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于许多专家在年终休假时外出、请预计响应会有所延迟

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    需要验证的几个事项:

    • 您是否尝试使用“ccs1281/ccs/cs_base/common/uscif"文件夹“文件夹中的 xds100serial 命令行实用程序来验证是否可以找到 XDS100?
    • 您是否检查了目标配置文件 (ccxml) 以确保选择了正确的调试探针?
    •  您是否尝试使用了其他 USB 电缆?

    此致、
    马特