This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:XDS110 调试探针复位问题 — 当我们将 DMM 探针连接到 GND 时调试器复位

Guru**** 2988080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1601279/tms320f28388d-xds110-debug-probe-reset-issue---debugger-resets-when-we-connect-a-dmm-probe-to-gnd

器件型号: TMS320F28388D

您好团队:

希望您做得好。

我目前正在研究 TMS320F28388DPTPSR 和使用的配置 XDS110 调试探针 用于对微控制器进行编程。  

我面临的问题 将 DMM 探头连接到 GND 时调试器复位 。 对控制器进行编程并运行电路板后、便会出现此问题。  

硬件连接如下:

引脚 1 - TMS:10K 上拉至 3V3

引脚 2 - TRSTn:10K 下拉  

针脚 3 - TDI:控制器的 TDI

引脚 5 - VTREF:10K 上拉至 3V3

引脚 7 - TDO:控制器的 TDO

引脚 11 - TCK:上拉至 3V3

引脚 8、引脚 10、引脚 12:接地

引脚 4、引脚 6、引脚 9、引脚 13、引脚 14:未连接

 

错误如下:在 CCS 上  

C28xx_CPU1:错误:(错误–1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、复位调试探针、然后重试此操作。 (仿真包 20.0.0.3178)  
C28xx_CPU1:停止目标 CPU 时遇到问题:(错误–1135 @ 0x8BB52)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、复位调试探针、然后重试此操作。 (仿真包 20.0.0.3178)  
C28xx_CPU1:20 次尝试后无法确定目标状态
C28xx_CPU1:在断开连接前无法从目标删除调试状态。  程序存储器中可能仍嵌入了断点操作码。  建议在连接并重新加载程序之前重置仿真器、然后再继续调试。

建议我是否存在硬件或固件问题? 如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对延误道歉,上周我出去 度假。

    引脚 4、引脚 6、引脚 9、引脚 13、引脚 14:未连接

    您是否可以尝试遵循数据表中关于这些引脚的 JTAG 连接的建议?  

    • 引脚 4 (TDIS) 应连接到 GND
    • TCK 输出终端应环回到接头的 RTCK 输入终端(以通过 JTAG 调试探针检测时钟连续性)
    • 引脚 13/14 应具有上拉 至 3.3V 的电压

    资料来源: 数据表中的第 7.10.7 节:仿真/JTAG

    Pin 5 - VTREF:10K 上拉至 3V3

    如果上述修改不起作用、您能否尝试按照数据表的建议在 VTREF 上使用更强的上拉电阻(100 Ω)?

    此致、

    马特