This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H859TU-Q1:TRM:寄存器类型不一致 (W1C/W1S)

Guru**** 2953850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1601033/f29h859tu-q1-trm-inconsistencies-in-registers-types-w1c-w1s

器件型号: F29H859TU-Q1

您好:

F29H85/P58 TRM (SPRUJ79–Nov'24) 在某些字段看起来应该是 W1C(写入 1 以清零)时显示为 W1S(写入 1 以进行设置)。 例如、寄存器 3.13.7.8 RESCCLR 中的位字段 3 到 0。

您是否确认以上内容、如果不一致、默认情况下应将文本而非字段类型视为正确?


此致、
François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请注意,由于假日季,回复可能会有一些延迟。  

    此致、
    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    根据硬件行为、我同意应考虑 RESCCLR 寄存器的字段类型以外的文本。 我已联系设计团队进一步讨论此问题、以便在 TRM 的下一次更新中进行任何必要的更改。  

    此致、

    Aishwarya