This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H859TU-Q1:TRM:RESC 寄存器信息

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1601037/f29h859tu-q1-trm-resc-registers-information

器件型号: F29H859TU-Q1

您好:

F29H85/P58 TRM (SPRUJ79–Nov'24) 说“这些只能通过上电复位 (POR) 或通过向 RESCCLR 寄存器中的相应位写入 1 来清除(可以通过也向 RESC 寄存器位写入 1 来清除状态)。“

这与第 3.13.7.9 节 RESC 将该寄存器显示为只读的内容不一致。 请确认 RESC 确实是只读的。


此致、
François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请注意,由于假日季,回复可能会有一些延迟。  

    此致、
    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    RESC 寄存器是只读的、因为您已正确识别。 您帖子中提到的句子将在 TRM 的下一次更新中进行更新。  

    此致、

    Aishwarya