This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:驱动器库中 MUX14 配置输出 XBAR 的枚举定义缺失

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1601730/tms320f28388d-missing-the-enum-defination-for-mux14-config-output-xbar-in-driver-lib

器件型号: TMS320F28388D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

您好、

我计划使用 CMPSS8_CTRLIPOUTH 来控制 输出 XBAR 的 MUX14、

在中、TRM 的定义如下图所示:

image.png

但在 driverlib 库的 xbar.h 文件(我使用 c2000ware v5.02)中、没有为 MUX 14 定义 CMPSS8_CTRLIPOUTH 或 CMPSS8_CTRLIPOUTH_OR_CTRIPOUTL、只有定义:

XAR_OUT_MUX14_ADCEVT4 = 0x1C02、

Xbar OUT_MUX14_EXTSYNCOUT = 0x1C03、

image.png

 

你能解释一下吗? 我是否可以自行定义 XBAR_OUT_MUX14_CMPSS8_CTRLIPOUTH = 0x1C00 和 XBAR_OUT_MUX14_CMPSS8_CTRLIPOUTH_OR_L = 0x1C01 供我使用?

BRS、

Longpt10.

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的反馈。 我检查了 SYSCFG 并生成了文件、似乎没有按照 TRM 中提到的方式分配 CTRIPHOUTH。 请随时在 xbar.h 文件中添加这些定义。 请告诉我它是否适合您。