This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:将 C4/A14 配置为模拟 (ADC) 后触发 ESTOP0

Guru**** 2983110 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1600215/tms320f2800137-estop0-triggered-after-configuring-c4-a14-as-analog-adc

器件型号: TMS320F2800137
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE、 SysConfig

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我正在使用 F2800137 MCU 处理 TI C2000Ware。

我在 SysConfig (AIO239) 中将引脚 C4/A14 配置为模拟、以供 ADC 使用。
编译和调试后、CPU 会立即通过_ESTOP0 停止。

详细信息:
–设备:F2800137
- Tool:CCS + SysConfig + C2000Ware
-引脚:C4 / A14 (ADCIN14)
-模式:模拟
- GPIO 已禁用
-使用 sysconfig 完成 ADC 设置

问题:
在 C4/A14 上启用模拟模式后、调试器会在_ESTOP0 处停止。
如果将引脚恢复为 GPIO、问题将消失。

请求:
请告知哪些配置冲突或误用可能会触发 ESTOP0
当在该引脚上启用模拟模式时。

sn_customerservice_case_26ba9e8b83f1b250a1af42526daad3f1_attachments.zip 

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    您能展示一下 SYSCFG 中的配置吗? 此外、您能否请提供 device.c 和 gpio.c 行发生错误?