This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:我有关于 F28388S 的内部 ADC 和 DAC 的问题。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1599865/tms320f28388s-i-have-a-question-about-the-internal-adc-and-dac-of-the-f28388s

器件型号: TMS320F28388S
《Thread: OPA320》中讨论的其他器件

我想同时使用 F28388S 的内部 ADC 和 DAC(每个通道一个通道)。

1. ADC 基准电压:使用 REF5025 和 OPA320 连接 2.5V (VREFHIA)。
将 VREFHIB、VREFHIC 和 VREFHID 连接至 AVDD。
ADCINA2 引脚的单端 AI 输入。
4.使用 REF5025 和 OPA320 将 2.5V 连接到 VDAC。
5. AO 输出到 DACOUTA 引脚。

请查看上面的硬件配置、看看是否有任何问题。

谢谢你。