This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:功率因数和输入电流波形整形

Guru**** 2987130 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1598043/tms320f28379d-power-factor-and-input-current-waveform-shaping

部件号: TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: TIDA-01606、 C2000WARE

我们正在开发 有源前端双向三相 2 级 AFE/逆变器 测试应用的典型设计注意事项。 目前、我们使用的是安森美半导体 IGBT 和 TI 栅极驱动器以及微控制器和低功耗稳压器。 如果您能从技术上支持我们、我们将随时切换到您的设备。

我们的逆变器功能已经完成、但我们在 AFE 的闭环调优方面面临挑战。 具体而言、我们会遇到与相关的控制问题 功率因数和输入电流波形整形 。 我们需要您的固件代码审核支持以及解决这些问题并成功完成工程的指导。

我们有 52 个模块的即时生产要求、提前预测 500 个模块的需求。 因此、我们正在寻求您的持续技术支持

 

电压 (&C) waveform.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venu、

    我们有基于 C2000 的参考设计  TIDA-01606  可参考: https://www.ti.com/tool/TIDA-01606。  它 是 11kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计。

    工具页面包含设计用户指南。 要访问 TIDA-01606 固件、您应安装 Digital Power SDK C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 软件开发套件 (SDK)|德州仪器 TI.com。代码可从存储库: C:\ti\c2000\C2000 Studio.Power_SDK_5_05_01_00\solutions\tida_01606 获取、并可在 Composer Ware_Digital 12.8 版本中使用