This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D-Q1:中断频率

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1602109/tms320f28379d-q1-interrupt-frequency

器件型号: TMS320F28379D-Q1
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

在 F28379D 中、我从 c2000ware 的“training"部分“部分导入了“empty_lab"。“。 我使用 syscfg 配置了 EPWM 中断。 我的 epwmclock 为 100MHz、TBPRD 为 1999、它使用向上计数模式。 每次触发中断时、中断频率应为 50kHz。 然而、在我的计数测试之后、我发现实际中断频率仅为 25kHz。 目前、我无法解决这个问题、也不知道问题在哪里。 52243d45d0401b3125fd2e78d8b12c83.jpg0c93066fcb1f2ef6f5e04edda45db02a.pngdd8556ae874c5e37208b076eb1905e79.png