This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:引导模式选择

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1602484/tms320f28377d-boot-mode-selection

器件型号: TMS320F28377D
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

我使用 CCS 20.3 建立一个基于 driverlib 的空工程、并使用 SysConfig 设置了一个 GPIO 演示、可以在调试模式下驱动此端口、但当我拉出仿真器时、工程无法在上电时自动运行。 我检查图片中的引导顺序如下

41613264041b57af5bda4238ea4d4f9e.png

835176f4d002dcb244c90a315c8b5e97.png

在独立引导模式下、芯片始终检查引导引脚、如果值为“3",“,芯、芯片将始终检查 bootctrl 寄存器、如果未在 SysConfig 中设置 DCSM 模块、那么我需要将引导引脚设置为 0x11 以使闪存程序正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、您需要通过将 GPIO72/84 都设置为高电平来调用获取模式。 如果尚未对 DCSM OTP 进行编程、器件将启动至闪存。

    您能否确认应用的 codestart 是否为 0x80000? 这是闪存启动入口点。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查映射文件、入口点位于 0x0080000、project 在这里放置了 code_start 段。 我没有设置 DCSM 模块、这是否意味着默认引导引脚 GPIO72 和 GPIO84 在引导期间不是都为高电平、我可以检查电路或更改引导引脚以使其正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我设置 DCSM 模块并将引导引脚配置为其他带有上拉电阻的引脚、这样就可以正常工作