This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:对于一个版本、如何了解其 Ta、TJ 和工作温度?

Guru**** 3006350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1601130/tms320f28335-for-a-version-how-do-i-understand-its-ta-tj-and-operating-temperature

器件型号: TMS320F28335

您好、

以下问题仅限于修订版 IC  

在数据表的建议运行条件中、对于“A"版本“版本、Ta=–40°C 至 85°C、Tj= 125°C。 在数据表的封装信息中、对于“A"版本“版本、工作温度为–40°C 至 85°C。

工作温度=–40°C 至 85°C。 这意味着 IC 的最大值 结温应<=85C 以确保其正常运行(可与数据表中列出的性能相同)。 但数据表的建议运行条件中的 Tj=Tj= 125°C。

Q1:请帮助您了解 IC 版本的工作温度与 Tj 之间的差异

Q2:在实践中,如果最大  版本 IC 封装顶部中间位置的温度为 87°C(在该转换下,Tj 应该小于 125°C)、项目中是否可以使用版本 IC?