This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800132:直接驱动永磁风力发电机的交流/直流转换实现

Guru**** 2816025 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1601641/tms320f2800132-implementation-of-ac-dc-conversion-for-direct-drive-permanent-magnet-wind-generators

器件型号: TMS320F2800132

使用 TMS32028XXX 实现交流/直流转换以在微风发电场景中实现三相输入的频率和电压可能会发生变化、尤其是解决了相位跟踪问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    有关三相交流/直流转换、请参阅 TIDA010210(三相 ANPC PFC)或 TIDA1606(三相 T 型 PFC)参考设计。 您可以在 Digital Power SDK 中找到这些设计。 这两种设计都会跟踪输入交流以用于控制目的。

    谢谢你  

    Amir Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有参考设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TIDA010210 和 TIDA 1606 是参考设计。

    谢谢你  

    Amir Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个基于 Vienna 3 的交流/直流转换器参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、就是 TIDM-1000。

    谢谢你  

    Amir Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于输入电压的频率范围为 40Hz 至 175Hz、电压范围为 90Vac 至 420Vac、该方案能否实现正常的锁相? 在 420 V 交流输入的条件下、输出电压是否可以控制在不超过 500 V 直流电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    相位锁定是可能的。
    输出电压必须大于 sqrt (2) 乘以线间电压。 因此、使用 420AC 时无法使用 500VDC。

    谢谢你  

    Amir Hussain