This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:在 CPU_2 中加载应用程序

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1602091/tms320f28p650dk-loading-application-in-cpu_2

器件型号: TMS320F28P650DK

有一个新的 F28P65X-LAUNCHXL 板、我正在尝试多核 LED 闪烁。

为此、我使用 f28p65x->examples->c28x_dual->led_ex1_c28x_dual_blinky_cpu1 和 CPU2 的给定示例

我能够通过启动 调试工程在 CPU1 中加载应用程序、但当我在启动调试工程并连接目标后尝试加载 CPU 2 的.out 文件时。 我收到的错误  

C28xx_CPU2:闪存编程器:擦除闪存组 0 的错误被锁定、因此无法配置为发出擦除命令。 操作已取消 (3)。
C28xx_CPU2:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
C28xx_CPU2:GEL:file:c:\Users\unbox\workspace_ccstheia\led_ex1_c28x_dual_blinky_CPU2\CPU2_LAUNCHXL_flash\led_ex1_c28x_dual_blinky_CPU2.out:加载失败。
文件:C:\Users\unbox\workspace_ccstheia\led_ex1_c28x_dual_blinky_CPU2\CPU2_LAUNCHXL_flash\led_ex1_c28x_dual_blinky_CPU2.out:加载失败。