This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:对 FET 应用缓冲器时、是否可以应用 instaspin?

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1603393/tms320f280049c-is-it-possible-to-apply-instaspin-when-a-snubber-is-applied-to-the-fet

器件型号: TMS320F280049C

尊敬的专家:

当对 FET 应用缓冲器时、是否可以使用 instaspin 驱动电机? 如果有任何预防措施、请告诉我。

此致、

EUI-heon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编号 缓冲器将影响电机参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanming Luo:

    尽管似乎有很多事情需要考虑、但如果我们在选择电流和电压采样点时优先考虑因缓冲器导致的波形失真相对较低的点、是否可以使用它? 例如死区时间、PWM 周期开始、计数器顶点等。

    此致、

    Eu-Heon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能非常复杂。 我们对此没有任何研究。 很难向您提供任何建议。 您可以尝试搜索 某些工程网站上是否有任何研究、因为任何其他电机控制算法都面临相同的挑战。