This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:USB 高速存储器读取/写入示例申请 (TMS320F28377S、CCS)

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1601387/c2000-gang-request-for-usb-hi-speed-memory-read-write-example-tms320f28377s-ccs

器件型号:C2000-GANG
Thread 中讨论的其他器件: TMS320F28377S

我希望您做得好。

我目前使用的是使用 Code Composer Studio (CCS) 的 TI TMS320F28377S 器件。 作为项目的一部分、我需要在高速模式下实现读取和写入 USB 存储器件的例程。 但我找不到任何演示此功能的适用参考示例或文档。

您能否提供指导或向我提供任何可用的示例项目、应用手册或涵盖 TMS320F28377S USB 高速存储器读取/写入操作的库? 请提供任何参考资料或最佳做法。

非常感谢您的支持、我期待您的答复。

此致、Sungjoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于专家不在办公室、请预计响应会延迟。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您期望读取/写入高速存储器的速度是多少?   

    有一个从大容量存储设备读取数据的示例。 参考设计  

    \driverlib\f2837xs\examples\cpu1\usb\USB_EX7_host_msc

    此致

    Siddharth