This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:无法在 SysConfig (F2800157) 中更改引脚型号

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1600882/ccstudio-theia-unable-to-change-pin-variant-in-sysconfig-f2800157

部件号:CCSTUDIO-THEIA
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、

  我在 SysConfig 中遇到了我所处的问题 无法选择或更改器件引脚变体 。 该工具始终默认为 ‑μ m 引脚封装 、‑其它引脚型号的下拉选项也仅为 80 引脚。
image.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh

    很抱歉、由于年终假期、您的查询响应出现延迟。  

    如以下快照所示打开 SysConfig 文件时、应使用“Switch"选项“选项进行迁移。  

    要查看“Switch"按钮“按钮、请启用器件视图。

    此致

    Siddharth