This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:如何在 SysConfig 中设置 ECAPxSOC

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1603479/f29h850tu-how-to-set-the-ecapxsoc-in-sysconfig

器件型号: F29H850TU
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好的团队、

我向我的客户询问这个问题

我的客户希望将 ECAP 模块配置为在 APWM 模式下工作、并使用它生成 ADCSOC 触发器

image.png

image.png

在我看来、它需要在 ADC 和 ECAP 模块中配置

image.png

但在 ECAP 模块中未找到配置、您能帮助检查如何在 SysConfig 中满足客户的要求吗?

image.png

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    我们的 SysConfig 中缺少该文件、我将提交一个 JIRA 以在下一个 F29 SDK 版本中进行更新。

    完成此设置的 driverlib 函数  

    ECAP_setSOCTriggerSource (uint32_t base、eCAP_events 事件

    此致、

    Ryan Ma