Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE
器件型号: TMS320F280037-Q1
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 C2000WARE
您好的团队、
我向我的客户询问这个问题。
我们有基于 SysConfig 的 MCAN 演示吗、可实现范围滤波器、禁用 CAN-FD、比特率切换、比特率为 500kbps。 使用 FIFO 接收消息(范围过滤器)、阻塞模式
在我们的 SysConfig 中、似乎没有扩展筛选器
如果客户使用 RX 缓冲区、他们无法实现范围滤波器?
4.客户尝试使用 SysConfig 实现 CAN 范围滤波器
它们设置如下:





它们使用滤波器元素 14 来实现测距仪并将数据存储到 FIFO 中、但会发现它们是否将操作模式设置为覆盖模式、它可以接收数据;但如果它们将其更改为阻塞模式、它们只能接收一个消息帧。 您可以帮助检查一下吗? 如果使用阻塞模式、是否需要进行任何其他操作? 我比较了他们的代码和 mcan_ex8_range_filter_receive 演示 ISR 代码之间的 ISR 操作、没有发现任何区别
BRS
Shuqing