This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:需要一个能够进行以下处理的控制器(FFT、A/D,比较器,内存)

Guru**** 3012500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1602166/tms320f28388s-need-a-controller-that-can-do-the-following-processing-fft-a-d-comparator-memory

器件型号: TMS320F28388S

要求:  

控制器需要具有内置硬件:

  • 16 位或 20 位测量的 A/D 低频小于 50 kHz
  • FFT  
  • Comperator  
  • 内存 1M
  • 低功耗
  • 频率 200MHz - 100Mhz
  • Δ — Σ 模数的优势

最佳建议是哪种控制器  

如何计算功率或估算功率?

此致

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请注意,由于假日季,回复可能会有一些延迟。  

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RAZ、请参阅我在另一个主题(链接)中的回复。 谢谢。