This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:使用控制器和外设元件进行设计

Guru**** 3010040 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1602326/tms320f28388d-design-using-controller-and-peripheral-components

器件型号: TMS320F28388D

要求  

设计电路板或选择适合这些要求的最佳控制器:

  • A/D 为 16 位或 20 位测量,频率低至 50kHz
  • 内置 FFT、32 或 64 点硬质合金  
  • 1Mbit 或更高的存储器  
  • 低功耗  
  • 频率为 100MHz 至 200MHz
  • 数字滤波器的优势  

哪种控制器可以实现?

如何估算功耗?

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请注意,由于假日季,回复可能会有一些延迟。  

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raz、  

    除了 TMS320F28388D 之外、我还建议查看 TMS320F28P650 系列(链接到F28P65x 产品概述)、它们也应满足所有要求。  

    有关功耗、请参阅以 F28P65 数据表为示例的第 6.5 节“功耗摘要“(链接)以了解详细信息。  

    此致、  

    Michael