This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28379D:RnW 信号时序波形验证

Guru**** 3011670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1603820/tmdsdock28379d-verification-of-rnw-signal-timing-waveforms

器件型号: TMDSDOCK28379D

大家好!

您能否检查 RnW 波形是否正确?
从上到下的波形为 CS、RD (OE)、WR (WE) 和 RnW。

在读取操作期间、顶部 CS 的低电平脉冲和底部 RnW 的高电平脉冲具有相同的宽度。
在所有其他情况(包括写入操作)下、RnW 保持低电平。

请注意、在此 CS 未置为有效的期间、读取/写入操作也有效;但是、在这些期间、另一个地址区域的 CS 被置为有效。
由于这里不会监测这些波形、请忽略它们。
image.png

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    RNM 用于 EMIF 异步读取/写入控制。 它在读取期间保持高电平、在写入期间保持低电平、并且具有与 CS 相同的持续时间。

    RnW 波形正确。