This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:无法在 CCS Studio 中访问示例工程

Guru**** 2966250 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1603592/launchxl-f280039c-unable-to-access-example-project-in-ccs-studio

器件型号: LAUNCHXL-F280039C
Thread 中讨论的其他器件: CCSTUDIO、 C2000WARE

launchxl_f280039c 示例 project.lnk 正在下载一个名为 launchxl_f280039c 示例 project.download 的文件、我无法确定该文件的操作。  

 

我尝试获取示例工程、但无法查看此资源。 我已经尝试卸载和重新安装 CCS Studio。 我已经确认了文件路径/安装完整性、并将工程文件更改为.lnk。 文件本身为 2.3KB、这表明它不是实际项目。  

CCS 和模块是最新的:  
版本:20.4.0.13__1.10.0  

  • @CCS/CCSTUDIO 20.4.0
  • @CCS/CCSTUDIO-DEBUG 20.4.0
  • @CCS/CCSTUDIO-Getting Started 20.4.0
  • @CCS/CCSTUDIO-guicomposer 20.4.0
  • @CCS/CCSTUDIO-PLUGIN 20.4.0
  • @CCS/CCSTUDIO-PROJECT 20.4.0
  • @CCS/CCSTUDIO-SUPPORT 20.4.0
  • @CCS/CCSTUDIO-TRACE-CONFIG 20.4.0
  • @CCS/CCSTUDIO-TRACE-viewer 20.4.0
  • @CCS/CCSTUDIO-updater 20.4.0
  • @theia/ai-anthropic 1.64.1.
  • @theia/ai-chat 1.64.1.
  • @theia/ai-chat-ui 1.64.1.
  • @theia/ai-code-completion 1.64.1.
  • @theia/ai-core 1.64.1.
  • @theia/ai-core-ui 1.64.1.
  • @theia/ai-editor 1.64.1.
  • @theia/ai-google 1.64.1.
  • @theia/ai-history 1.64.1.
  • @theia/ai-huggingface 1.64.1.
  • @theia/ai-ide 1.64.1.
  • @theia/ai-llamafile 1.64.1.
  • @theia/ai-MCP 1.64.1
  • @theia/ai-mcp-ui 1.64.1.
  • @theia/ai-ollama 1.64.1.
  • @theia/ai-openai 1.64.1.
  • @theia/ai-scanoss 1.64.1.
  • @theia/ai-terminal 1.64.1.
  • @theia/ai-Vercel-ai 1.64.1.
  • @theia/api-provider-sample 1.64.1.
  • @theia/bulk-edit
  • @theia/calllayers 1.64.1.
  • @theia/collaboration 1.64.1.
  • @theia/console 1.64.1.
  • @theia/core 1.64.1.
  • @theia/debug 1.64.1.
  • @theia/dev-container 1.64.1.
  • @theia/editor 1.64.1.
  • @theia/editor-preview 1.64.1.
  • @theia/electron 1.64.1.
  • @theia/external-terminal 1.64.1.
  • @theia/file-search 1.64.1.
  • @theia/filesystem 1.64.1.
  • @theia/keymaps 1.64.1.
  • @theia/marks 1.64.1.
  • @theia/messages 1.64.1.
  • @theia/metrics1.64.1.
  • @theia/mini-browser 1.64.1.
  • @theia/Monaco 1.64.1.
  • @theia/navigator 1.64.1.
  • @theia/notebook 1.64.1.
  • @theia/Outline-View 1.64.1.
  • @theia/output 1.64.1.
  • @theia/plugin-dev 1.64.1.
  • @theia/plugin-ext 1.64.1.
  • @theia/plugin-ext-headless 1.64.1.
  • @theia/plugin-ext-vscode 1.64.1.
  • @theia/preferences 1.64.1.
  • @theia/preview 1.64.1.
  • @theia/process 1.64.1.
  • @theia/property-view 1.64.1.
  • @theia/remote 1.64.1.
  • @theia/remote-wsl 1.64.1.
  • @theia/scanoss 1.64.1.
  • @theia/SCM 1.64.1.
  • @theia/SCM-Extra 1.64.1.
  • @theia/search-in-workspace 1.64.1.
  • @theia/secondary-window 1.64.1.
  • @theia/task 1.64.1.
  • @theia/terminal 1.64.1.
  • @theia/test 1.64.1.
  • @theia/timeline 1.64.1.
  • @theia/toolbar 1.64.1.
  • @theia/typehistorier 1.64.1.
  • @theia/userstorage 1.64.1.
  • @theia/variable-resolver 1.64.1.
  • @theia/VSX-registry 1.64.1.
  • @theia/workspace 1.64.1.

 

感谢您的任何帮助或见解!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的提问。 您能为我提供更多详细信息吗? 您尝试从哪里下载示例工程? 您是否可以尝试将示例工程从 c2000ware 导入 CCS 工作区? 示例为 C2000Ware_x_x_x_x\driverlib\f28003x\examples\led

    此外、您是否尝试将.cmd 文件更改为.lnk? (例如,对于基于 IAR 的工作流程)

    谢谢。此致、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ira:

    重新安装 CCS 和 C2000Ware 并重新加载工程后、问题就消失了。

    谢谢

    David