This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28377D-SEP:F28P65 差分 ADC 输入仿真

Guru**** 2962470 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1599508/f28377d-sep-f28p65-differential-adc-input-simulation

器件型号: F28377D-SEP
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

您好、

您会帮助adc.jpg检查仿真是否正确吗?

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有任何评论,请?

    非常感谢。

    BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    客户是否尝试使用 TINA-TI 工具来对该图进行仿真?   TINA-TI 仿真工具|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、此时会使用此工具。

    客户想知道我们的工具是否正确。

    BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    这些工具是开源的、客户可以在 TINA-TI 等任何时候使用。 客户是否有某些波形不符合他们的期望、需要进一步改进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    他们正在评估它、需要我们的支持进行检查。

    BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    客户是否可以发送上面绘制的.TSC 文件、以便将其导入到 TINA-TI 工具中并进行验证? 我正在添加应用手册 TINA-TI、它也将有助于评估: https://www.ti.com/lit/an/spract6a/spract6a.pdf