This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:LED 闪烁示例无法正常工作

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P65X, SYSCONFIG, C2000WARE, TMS320F28P650DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1605037/launchxl-f28p65x-led-blink-example-not-working

器件型号: LAUNCHXL-F28P65X
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 C2000WARE、 TMS320F28P650DK

您好、

我正在尝试启动一个 LAUNCHXL-F28P65X 器件、该器件具有采用 169NMR 封装的 TM320F28P650DK9 MCU。

我使用 SysConfig 1.26.0 附带的 Code Composer Studio (CCS_20.4.0.00013_Linux)、同时使用 C2000Ware 软件包 (C2000Ware 6.00.01.00)。

在 CCS 中、我导入了`C2000Ware_6_00_01_00/driverlib/f28p65x/examples/c28x/led/ccs`工程、并尝试打开 syscfg 文件。

此时会出现“Select Device“窗口:

image.png 

在这里、我可以为器件选择“TMS320F28P650DK",“,为、为型号选择“TMS320F28P650DK9",“,但、但没有“169NMR"封“封装选项、因此我必须选择“256ZEJ"。“。

若要编译、我必须调整工程属性:

image.png

然后我得到了正确的 targetConfig:  

image.png 

此后、我可以运行“Project > Build Projects“、然后运行“Run > Debug Project“、可以看到器件上运行的程序、不过没有 LED 闪烁。   

我怀疑我的 SysConfig 存在问题。 “Device Selection“(器件选择)窗口没有正确的选项。 在 SysConfig 下、顶部面板还会建议尝试配置 Control Card F28P65X、而不是 LAUNCHXL 板。

image.png

我还尝试点击“switch"按钮“按钮来更改器件、但它没有响应。

有什么建议吗?

此致、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现在的 C28x Academy 中有另一个闪烁示例

    `C2000Ware_6_00_01_00/training/device/f28p65x/Getting Started/lab_blinkyled_driverlib/lab_blinkyled_launchpad.projectspec˙。

    基于此、我反向设计了 driverlib 示例的解决方案。

    我必须在“Project > Properties > Build > Tools > SysConfig > Basic Options`“Name of the board“更改为˙boards/LAUNCHXL_F28P65X`

    我还必须添加“Project > Properties > Build > Tools > C2000 Compiler > Predefined Symbols``Δ c_LAUNCHXL_F28P65X`符号。

    之后、我可以构建和运行该应用、还可以使用适当的界面打开 SysConfig。