This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S-Q1:内核电压轨在芯片内对地短路

Guru**** 3018880 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S-Q1, TIDA-00392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1599858/tms320f28377s-q1-core-rail-shorts-to-ground-inside-chip

器件型号: TMS320F28377S-Q1
主题中讨论的其他器件: TIDA-00392

您好、

我有一个使用 TMS320F28377S-Q1 的电机控制器设计、我们的内核电压轨到芯片内部接地存在零星故障。 在大约 50 块电路板的示例中、我们看到~4 块电路板在运行一小段时间(可能运行 20-50 小时)后具有此内部短接。 我们测量了内核电压、它刚好开启、没有实际噪声或纹波。 我很好奇、这是常见的、或者您是否有一些缓解策略。

 

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    您是否按照数据表将去耦电容器放置在电源轨上? 请查找器件数据表的链接、从中可以找到有关电气特性的更多信息:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28377s-q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们按照数据表和参考设计 TIDA-00392 放置了二极管。  https://www.ti.com/tool/TIDA-00392?keyMatch=TMS320F28377&tisearch=universal_search&cf-designResources=Reference%20design

    我在运行过程中测量了电源轨、它非常刚性。 但是、我注意到进入处理器的一些信号线(例如一些 I2C SDA 和 SCL 线)上有相当大的电机开关噪声。 GPIO 引脚保护二极管在什么时候开始导通?

    到目前为止、我已经看到 2 种不同的故障机制。 在我们的大多数电路板上、我们都看到处理器内部的 3.3V 电源轨发生部分短路、但在几个电路板上、延长运行后、我们已经看到一些 GPIO 组故障、其中该组中的所有 GPIO 看起来都卡在 1.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    您能给我展示一下 TMS320F28377S-Q1 的原理图吗? 我想检查是否所有连接都正确。