This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:使用高于建议值的估算电流对电机安全的影响

Guru**** 3017680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1603980/tms320f280025-impact-of-using-higher-than-recommended-estimation-currents-on-motor-safety

器件型号: TMS320F280025

 

在使用 TI 电机控制实验室对 5HP 电机执行电机参数估算时、使用 Spruhj1i.pdf 中建议的电流限制时、电阻和电感估算未收敛。

只有将电阻估算电流和电感估算电流增加到电机额定电流的约 72%后、估算才成功完成。

要求说明电机碰撞和安全:
-使用超过记录的估算电流是否会对电机产生任何不利影响?
-这种电流水平是否被认为是安全的短期估算例程?
-从电机行为的角度来看,对较高估算电流的要求是什么。

此信息对于确保参数估算在功率更高的电机应用中保持准确和安全非常重要。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否确保配置了正确的极对数量和正确的电机类型? 最大电流参数主要用于确保电机识别过程中不会损坏电机、因为 MCU 会向电机注入电流。 10%- 40%仅为建议值、我们注意到应以 5%的增量增加、直到电机能够获得运动。  

    您目前使用的功率级别和电机电压是多少?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    感谢您的答复。

    是的、我已验证极对数量正确、电机类型配置正确。 我当前使用的电机是 A 额定电压为 250 V 和 13 A 的 5 hp 电机 。

    我知道、在识别过程中、最大电流参数旨在保护电机、因为 MCU 会注入电流、建议使用 10%–40%范围、以逐渐增加 5%来实现运动。 在我的例子中、电机无法获得建议范围内的运动、但将电流增加到超过该范围后、识别过程便可以成功继续。

    期待您的指导。

    此致、
    M.Srihari