This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049-Q1:从 ePWM 到 MOSFET 驱动器输入的阻抗匹配控制

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049, UCC21330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1605089/tms320f280049-q1-impedance-matching-control-from-epwm-to-mosfet-driver-input

器件型号: TMS320F280049-Q1
主题中讨论的其他器件: TMS320F280049、 UCC21330

Hallo、

我正在处理 CLLC 电源。 根据 PCB 布局设计、我有 2 对从 tms320f280049 到 MOSFET 驱动器的 ePWM 布线。 每个 ePWM 的布线总长度约为 10cm。

我是否应该告诉 PCB 布局工程师或 PCB 制造商仔细控制这些 ePWM 的阻抗匹配问题?

如何定义阻抗参数 50 欧姆? 90 欧姆?

 

谢谢。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    通常为布线阻抗差异可能导致问题的系统保留阻抗匹配。 例如、利用差分 16 位 ADC 的模拟信号通常利用阻抗匹配来充分利用更高分辨率的 ADC 采样。 另一个示例可以是通信、例如在高频下运行的 FSI 信号通过阻抗匹配大有裨益。

    PWM 信号的开关频率是多少? 我没有看到 10kHz 至 200kHz 的 PWM 信号使用阻抗匹配、因为其潜在优势非常小、增加电路板生产成本也不值得。 如果您在 MHz 范围内运行 PWM 并执行诸如利用 HRPWM 之类的操作、则您可以选择考虑这一点

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter Hallo:

    CLLC 电源转换器的可变频率为 70~250kHz。

    MOSFET 栅源布线的硬件设计为:F280049 -> ePWM 布线-> UCC21330 驱动器-> MOSFET GS。 我可以理解、从 UCC21330 到 MOSFET GS 的布线不需要控制阻抗、但是从 F280049 到 UCC21330 的布线如何、 这种布线是否有任何考虑因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    电路板上是否有任何其他信号具有阻抗匹配? 如果是、则阻抗匹配 PWM 信号不会产生额外的成本。 我认为 50 欧姆是典型值。 但在其他情况下、我相信不会对信号产生很大影响、因为您也会在 PWM 信号上具有死区配置。  

    此致、

    彼得