This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:28388 是否支持 SCI 和 USB 引导?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1601344/tms320f28388d-does-28388-support-sci-and-usb-booting

器件型号: TMS320F28388D

尊敬的团队:

28388 是否支持 SCI 和 USB 引导? 是否可以提供任何相关文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于专家不在办公室、请预计响应会延迟。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是、请参阅 F2838x TRM 中的第 5 章: https://www.ti.com/lit/ug/spruii0/spruii0.pdf

    我们还针对 SCI 和 USB 引导加载示例发布了应用手册:  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您分享信息。 客户已查看这些材料、没有关于 SCI 激活的详细说明。 是否可以提供更多详细信息? 谢谢您~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否详细介绍一下客户通过“SCI 激活“的含义? 这意味着如何调用 SCI ROM 引导加载程序? TRM 中详细介绍了这一点。

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    他们希望使用 SCI 接口加载自己的程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果在引导 ROM 中使用 SCI 引导加载程序、则器件将根据 BOOTDEF 寄存器配置来配置和激活 SCI 模块。  ROM 引导加载程序仅限于对 RAM 进行编程、因此需要一个闪存内核作为对闪存进行编程的中间方式。

    SPRUJH3 中 也详细介绍了这一流程。  

    此致、

    马特