This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:编程问题

Guru**** 2958040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1604797/tms320f28335-programming-issue

器件型号: TMS320F28335

尊敬的 TI 支持团队:

 

我们在通过 JTAG 连接对控制器 TMS320 进行编程时遇到问题。 为此、我们使用了 3 张卡片、您可以在下面的附件中看到、我们的观察结果如下所示。 已为所有操作选择闪存引导配置模式。   

卡 1 上的第一个组合。

1.PNG

 通过 JTAG 对控制器进行编程时、上述卡 1 组合正常工作。  

 

卡 2 上的第二个组合。

2.PNG

通过 JTAG 对控制器进行编程时、上述卡 2 的组合正常工作。

注:R1 在卡 2 组合中打开

 

卡上的第三个组合 3.

image.png

在上面的卡 3 中、先前的“卡 1“组合在卡 3 上实现 、并且不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudhir:

    您是否说在卡 3 上您无法通过 JTAG 连接到 F28335 器件? 如果是、是否在您尝试这样做时填充了错误代码?  

    此致、

    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AJ Favela,

    感谢您的答复。

    所有卡都使用相同的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudhir:

    为产生的混淆深表歉意、我想问您在尝试通过 JTAG 连接时是否看到卡 3 上的问题、如果是、填充了什么错误? 您是否可以通过进入.ccxml 文件-> Advanced -> Test Connections 来尝试测试连接?

    此致、

    Aj Favela.