This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:采购:TIDA-010938(基于 TI C2000 MCU 的单相串式逆变器参考设计's)

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010938

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1602597/c2000-gang-want-to-procure-tida-010938-single-phase-string-inverter-reference-design-based-on-ti-c2000-mcu-s

器件型号:C2000-GANG
主题中讨论的其他器件: TIDA-010938

尊敬的 TI 团队:

 

我们致力于开发 3.3kW 混合动力逆变器。 并希望购买 TIDA-010938 的参考设计解决方案。  

怎么会这样呢?

我们获得了 TI 网站上提供的有关硬件设计文件(部分)和 SDK 的资源、但我们希望采购参考解决方案、以便在最后实现和测试/验证

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kunal

    我的理解是您希望订购 TIDA-010938 的实际硬件。 是这样吗? 我不确定此参考设计是否可从 TI.com 订购、但想确保了解您的问题。

    接下来 — 为什么这个 e2e 的标题中列出了 C2000-GANG?

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您问的是什么。

    为什么这个 e2e 标题中列出了 C2000-GANG?
    我想这是个拼写错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我认为这是您创建的。 如果这是在我们最后完成的,那一定是一个错误。

    对于您的原始问题、我将重新安排给合适的专家来解决。

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很遗憾、目前尚不能购买完整的参考设计 (TIDM-1038)。

    此致、

    Aj Favela.