This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:endat 和 amp;用于 C29 微控制器的 BiSS 库

Guru**** 2955420 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1603463/f29h850tu-endat-biss-libraries-for-c29-microcontrollers

器件型号: F29H850TU
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE、 controlSUITE

您好、

我一直在阅读 C28 微控制器的 BiSS 和 endat 库模块、我想问是否有计划发布 C29 的类似库、因为它们都具有相似的元件、似乎也是可能的。
还可以自行将库移植到 C29 吗?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    在 F29H85 的 SDK 中发布 BiSS-C 示例没有固定的时间线。

    是的、可以将其移植。 C2000Ware MotorControl SDK 中提供了 BiSS-C 库的所有源代码和 C28x 演示。 如您所见、F29H85 中提供所需的所有元件。  

    谢谢

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我也想了解 endat、controlSUITE 是唯一的 API 吗? 正如我所见、它有一段时间没有更新、是否有更新的套件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    很遗憾、我们没有对 EnDat22 解决方案源代码发布的可靠计划。  

    Lori